This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:EVM 与放大器的组合;SDK (EtherCAT、GaN、BiSS-C)

Guru**** 2959840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595418/tms320f28p650sk-combination-of-evms-sdk-ethercat-gan-biss-c

器件型号: TMS320F28P650SK

尊敬的专家:

我们正在考虑用于 BLDC 电机驱动器的开发套件、希望了解可评估以下特性的 EVM 和示例工程的组合:

  • 支持 EtherCAT 通信
  • 通过一项 优势 功率级
  • 支持编码器接口、如 BiSS‑C

我们考虑的是 F2838x、F28P65x 和 AM26x 等控制器、但其他选项也是可以接受的。
根据我的研究、似乎没有结合 GaN 和 BiSS‑C 的 EVM、因此我认为需要软件定制(移植)。
请让我们知道使我们能够尽快进入评估阶段的组合。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    很抱歉耽误你。 是否有任何更新?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    即将推出的参考设计将支持所有这些功能。 例如:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010979

    它将支持:

    在 AM261x 器件(包括 BiSS)上支持与 PRU-ICSS 连接的位置反馈接口的多协议
    多协议支持与 AM261x 器件上的 PRU-ICSS 进行工业以太网通信(包括 EtherCAT)。

    SW 封装将于 1H2026 发布。

    现在、您可以从其中任何一个开始。 您可以使用“通用伺服驱动器“并添加目标位置。 上述所有 绝对编码器的库文件可用于上述器件。 本例中已添加/测试 T-format、将在 1Q2026 的下一个 C2000 电机控制 SDK 中公开下载。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Masoud、

    感谢您的信息。

    [引述 userid=“56607" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595418/tms320f28p650sk-combination-of-evms-sdk-ethercat-gan-biss-c/6160644

    即将推出的参考设计将支持所有这些功能。 例如:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010979

    [/报价]

    顺便说一下、是否有任何计划提供基于 C2000 的选项? (客户熟悉 C2000 开发。)

    现在、您可以从其中任何一个开始。 您可以使用“通用伺服驱动器“并添加目标位置。 上述所有 绝对编码器的库文件可用于上述器件。 本例中已添加/测试 T-format、将在 1Q2026 内的下一个 C2000 电机控制 SDK 中公开下载。

    我忽略了这一点、但 EtherCAT 软件似乎没有在“Univeral Servo Drive“中实现。 是否需要将 EtherCAT 添加到示例代码中?  是否有任何计划将其添加到 SDK 中?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    顺便说一下、是否有任何计划提供基于 C2000 的选项? (客户熟悉 C2000 开发。)

    即将推出的软件 基于此特定 TIDA 的 AM261。 C2000 器件也支持此应用、但下一个版本中没有开箱即用的软件。

    我忽略了这一点、但 EtherCAT 软件似乎没有在“Univeral Servo Drive“中实现。 是否需要将 EtherCAT 添加到示例代码中? 是否有任何计划将其添加到 SDK 中?

    是的、 该软件 已经过测试、将在 1H2026 的下一个 C2000 电机控制 SDK 中公开下载。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Masoud、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    正常