This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:与 F28P55x 缓冲 DAC 模块的基准电压配置相关的问题。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600358/tms320f28p559sj-q1-question-regarding-reference-voltage-configuration-of-the-f28p55x-buffered-dac-module

器件型号: TMS320F28P559SJ-Q1

您好、  

以下是 TRM 文档中的 DAC 模块方框图。
对于 F28P55x 器件、VDAC 引脚在外部不可用、因此描述 DAC 必须使用 VREFHI–VSSA 基准电压。

 

1.png

 

尽管图中未显示(这也未在 ADC 方框图中显示)、但可通过 ANAREFPCTL 寄存器的 REFPMUXSELx 位将基准电压配置为使用 VDDA 电源、而不是外部基准输入或内部基准 (2.5V 或 1.65V)。 使用 REFPMUXSELx 和 REFNMUXSELx 位、ADC 基准电压可以设置为 VDDA–VSSA、而不是内部基准或连接到 VREFHI 引脚的外部电压。

 

2.png

 

如果 ADC 基准电压通过模拟子系统的 ANAREFPCTL/ANAREFNCTL 寄存器配置为 VDDA–VSSA (REFPMUXSELx = 3 且 REFNMUXSELx = 3)、缓冲 DAC 模块的基准电压是否也成为 VDDA–VSSA?

或者、使用缓冲 DAC 模块时、REFPMUXSELx 位和 REFNMUXSELx 位的 VDDA/VSSA 选择是否不适用?

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    一个基准的变化也会影响另一个基准、因为它们源自 p55x 器件中的同一来源。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    如果 F28P55x ADC 模块使用的基准电压配置为使用 VDDA(而不是内部 1.65V 或 2.5V 基准电压)或外部提供的精密基准电压、那么缓冲的 DAC 模块也根据 VDDA–VSSA 生成其模拟输出电压是否是正确的?

    此致、
    Sang-il