Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010273
器件型号: LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件: TIDA-010273
您好:
我正在尝试找出我无法持续运行电机识别过程的原因。 我将 F2800137 LaunchPad 与基于 TIDA-010273_GaNInv 代码的代码配合使用。 它大约占 40%的时间、但其余时间、当电机从 R/L 转换到 Rs est 时、会向电机施加约+/–2A 的大锯齿电流、从而导致电机发出响亮的噪声。 成功从 R/L 转换为 Rs est 的剩余时间、它会逐渐变为 1A(编程的 Rs est 电流)。 您是否知道代码可能突然针对 Rs est 电流而不是正常的 1A 恒定电流命令大锯齿电流的任何原因?

从 R/L est 转换为 Rs est 后的异常锯齿波形(–3A 峰值)。

从 R/L est 转换为 Rs est 期间的正常电流波形。
此致、
Anthony Lodi