This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:无法持续运行电机识别 — 从 R/L est 转换为 Rs est 的问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602159/launchxl-f2800137-not-able-to-consistently-run-motor-identification---issue-transitioning-from-r-l-est-to-rs-est

器件型号: LAUNCHXL-F2800137
主题中讨论的其他器件: TIDA-010273

您好:

我正在尝试找出我无法持续运行电机识别过程的原因。 我将 F2800137 LaunchPad 与基于 TIDA-010273_GaNInv 代码的代码配合使用。 它大约占 40%的时间、但其余时间、当电机从 R/L 转换到 Rs est 时、会向电机施加约+/–2A 的大锯齿电流、从而导致电机发出响亮的噪声。 成功从 R/L 转换为 Rs est 的剩余时间、它会逐渐变为 1A(编程的 Rs est 电流)。 您是否知道代码可能突然针对 Rs est 电流而不是正常的 1A 恒定电流命令大锯齿电流的任何原因?  

从 R/L est 转换为 Rs est 后的异常锯齿波形(–3A 峰值)。

从 R/L est 转换为 Rs est 期间的正常电流波形。  

此致、

Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意,由于假日季,回复可能会有一些延迟。  

    此致、
    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 1~3 实验室用户指南、首先运行电平 μ s、以验证电路板在检测电流和电压方面是否表现良好。 然后根据您使用的电机不断调整识别参数。 您可以在通用电机控制实验用户指南中找到更多详细信息。 TIDA-010273 具有与通用电机控制实验相同的软件架构。

    #define USER_MOTOR1_RES_EST_CURRENT_A      (1.0f)//A           — 电机额定电流的 10-30%
    #define USER_MOTOR1_IND_EST_CURRENT_A      (–1.0f)//A           — 电机额定电流的 10-30%、刚好足以实现旋转
    #define USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A  (5.0)              // A — 电机额定电流的 30~150%
    #define USER_MOTOR1_FLUX_EXC_FREQ_Hz         (40.0f)         // Hz — 电机额定频率 10~30%

    BTW、请勿在识别过程中在电机上增加任何负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我已经能够顺利运行级别 3、没有问题、电压和电流偏移符合预期、我可以设置基准电流和转速、它将使电机以该峰值基准电流的命令速度旋转。 我没有使用 DAC 或 DATALOG 来监控角度或电流波形、但似乎所有元件在级别 3 中都运行良好。 我尝试降低 RES_EST_CURRENT_A 来查看这是否有帮助、但它没有提高从 R/L 到 Rs est 转换的一致性。 我从 1A 开始(约为电机额定电流的 25%)、并逐渐降低至 0.25A、但似乎没有任何改善(大约 60%或更多的时间,它无法在编程的静止状态下进入平滑的电流,但会得到具有更大电流峰值的连续锯齿波形)。 关于如何在 R/L est 和 Rs est 之间实现一致过渡、您是否有其他建议?  

    电机在识别过程中卸载。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 级仅使用电流闭环验证电流检测。 您可能必须使用实验用户指南中所示的 DAC 来验证电流和电压检测。

    如果电机是低电感电机、您可能还需要提高 PWM 频率和控制环路频率。