This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:导出 PinMux 不会显示该引脚的所有可用 PinMux 选项

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604162/tms320f2800132-exporting-pinmux-does-not-show-all-available-pinmux-options-for-that-pin

器件型号: TMS320F2800132
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

当我尝试使用 SysConfig 中的以下图标导出 pinMux CSV 时、将获得如下所示的输出:

image.png

 

根据本应用手册、我应该能够在配置中看到每个引脚的其他选项:

您能帮我解决这个问题吗? 我的最终目标是获得一个 Excel 工作表、其中显示微控制器中所有引脚的所有可用 PinMux 选项、我想使用 SysConfig 来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dannon、

    若要查看显示所有引脚的所有引脚的引脚多路复用选项的 pinmux.csv 文件、您必须在启动 SysConfig 时指定软件产品:

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 适用于浏览器版本。 对于我的本地 SysConfig 版本 (1.26.1)、我无法选择某个软件产品(其灰色显示)、因此我无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很奇怪、您从哪里下载了这个 SysConfig 版本? 您是直接在 CCS 中还是在单独的视图中使用?