This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049/F280049PZSR 红色问题。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599496/tms320f280049-tms320f280049-f280049pzsr-reddish-color-issue

器件型号: TMS320F280049

尊敬的:

我们 在 DC23+上安装了 F280049PZSR 器件、但元件的引脚颜色异常、看起来有些红。  但我们在仓库里的 DC24+黄金样品,颜色看起来是银色的。

从照片中可以看出、左侧 DC24+的外观是银色的、右侧 DC23+的外观是红色的。   您能否帮助确认并告知红色的颜色是否正常、不会影响 DC23+部件的任何用途/功能?

Photo.png

非常感谢您为帮助解决此问题而尽早作出的答复。  我们迫切需要您的帮助、以确认继续生产。  谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在研究这一点、希望明天能为您提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    你有什么创办人吗?  您能否帮助我们建议 ASAP 继续操作?  感谢您的帮助。

    谢谢

    林顺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为延误道歉、制造团队没有立即回答、包括我在内的大部分团队都已休假。  我已再次联系以获取更新、并将在收到回复后立即通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    这是可以理解的。  感谢您的帮助。  

    将等待更新。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。  我确实得到了制造团队的认可、他们正在研究这个问题。  我怀疑这是有意进行的材料更改、不会对性能产生任何影响、但我只是希望在我允许您继续生产之前获得 100%的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的初始正面反馈。  为了避免任何风险、我们仍在进行生产、并将等待您的最终确认继续进行。 希望能很快得到您的答复。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次感谢您的耐心。  我能够确认红色不是一个问题,材料是良好的生产.

    我们能够从所示器件顶部的批次跟踪代码中确认、引线框(封装中包含可见引脚 /引线的器件)来自两个不同的供应商。  引线框和供应商都完全符合 TI 要求、并且没有材料、电气或性能差异。  不同的是外观是 使用不同技术来“粗糙“引线的表面的结果。  粗化显著增加了引线框表面与封装模具材料之间的接触面积、从而提高界面强度。  不同的粗糙化技术会以不同的方式分散/反射光线、从而产生不同颜色的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。  我们现在没有任何关切。   谢谢你。