This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:CAN't 在 CCS 中设置断点 (V20.4.0.13)

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, C2000WARE, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602816/launchxl-f280039c-can-t-set-breakpoint-in-ccs-v20-4-0-13

器件型号: LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F280039C

我将使用具有 CCS V20.4.0.13 的 LAUNCHXL-F280039C 电路板、并且还安装了 C2000Ware_6_00_01_00。

我从 CCS 加载了一个示例 gpio_ex2_toggle 工程。 运行调试后,我没有看到黄色箭头指向 main(),也无法设置断点。 我可以看到所有调试功能按钮:继续、步进/输入/输出、重置、停止、处于活动状态。 我也没有看到任何编译器或链接器错误。

是否必须为“gpio_ex2_toggle"工程“工程配置 CCS 和/或? 如果是、请让我知道我应该怎么做?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的工程是否有与之关联的目标配置文件 (*。ccxml)? 如果没有、请将其添加到您的工程:C2000Ware_6_00_01_00/device_support/f28003x/common/targetConfigs/TMS320F280039C_LaunchPad.ccxml

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、 工程中有 TMS320F280039C.ccxml、它处于活动状态。

    BTW、我开始调试后、PC 始终转到 0x3FB8B9。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ]BTW、在我开始调试后、PC 始终转至 0x3FB8B9。

    这意味着器件在等待引导模式下处于空闲状态。 如果引导模式无法识别且调试器连接到器件、则会发生这种情况。

    请右键点击工程并转至“Properties..."。“。 导航到 “Debug"选项“选项卡并将类别更改为“Debugger Options“。 确认已配置“auto run to symbol main“。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我的设置与屏幕截图中显示的设置完全相同。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能与我共享您的项目文件吗? 可以在 E2E 上链接此 zip 文件。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1121.gpio_5F00_ex2_5F00_toggle.zip

    尊敬的 Matt:

    这里是工程文件。   进行了两个构建:闪存和 RAM。 两个都有相同的问题。

    我想确认:我使用 USB 电缆(LaunchPad 电路板附带)将电路板连接到 PC。 我不需要任何 JTAG 仿真器、对吧?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我只需确认:我使用 USB 电缆(LaunchPad 电路板附带)将电路板连接到我的 PC。 我不需要任何 JTAG 仿真器、对吗?

    是的、该 LaunchPad 附带一个板载 XDS110 仿真器。

    这里是项目文件。   进行了两个构建:闪存和 RAM。 两个都有相同的问题。

    这是不寻常的 — 我看不到你的项目文件的问题。  这是否在不同工程(即另一个未修改的 C2000Ware 示例)下发生?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    没有、我还没有尝试任何其他示例项目。

    在这个项目中,我添加了 3 行,即 main() 中的前 3 行。 即使没有这 3 行、我仍然遇到了相同的问题。

    您会建议我试用的任何其他项目?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您能否确认已使用“Memory Browser“(“View">"Memory")“)将“ 将程序“程序成功编程到闪存或 RAM 中?

    您建议我试用的任何其他项目?

    您可以使用 Launchpad 的构建配置尝试使用 LED 闪烁示例。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    重新安装 CCS 和 C2000Ware 并重新加载工程后、问题就消失了。

    谢谢