This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:与技术文档相关的磁场分析问题

Guru**** 3017590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1600008/tms320f280025-magnetic-field-analysis-issues-related-to-technical-documents

器件型号: TMS320F280025

尊敬的专家:

最近、在阅读“电机控制“时、我注意到图 2-1 中的注释存在以下问题:
image.png
从图中的注释可以看出、定子磁场从左到右、转子磁场从 8 点钟位置指向 2 点钟位置。 因此、现在不应该对转子施加顺时针力吗? 为什么在注释中逆时针显示力方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南 Motor Control SDK 通用工程和实验  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    图示旨在显示极点到由 MCU PWM 驱动的轴所定义的运动。  

    此致、

    彼得