This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Lab11b 中启动机电机的振动补偿问题

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1602369/tms320f28069m-vibration-compensation-issue-in-lab11b-for-starter-motor

器件型号: TMS320F28069M
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好 TI 支持团队:

我正在尝试为用作起动机并使用启动 IC 引擎的 BLDC 电机编写固件  MotorWare Lab11b–振动补偿示例 。 使用此实验、我能够实现的最大速度为 200 转/分 但是、当曲轴/转子角度接近 IC 发动机的上止点 (TDC) 时、会出现不可接受的振荡量。

当活塞接近 TDC 时、BLDC 电机的转子开始来回振荡。 在成功穿过 TDC 之前、转子会摆动几次、这会影响发动机的平稳起动。
我尝试使用 0.1 和 0.99 之间的 gAlpha 值、但性能没有显著提高。  

请您指导我:

  1. 如何正确配置 振动补偿参数 考虑到相对于转子角度的高度非线性负载曲线、用于启动机电机操作。  

  2. 针对的建议调整或技术 减少转子振荡和振动 发动机拖转起动期间。 例如、是否有办法从估算器轮询转子角度并对 Iq_ref 使用前馈增益调度?

我附加了一个 曲轴的慢动作视频 此电子邮件供您参考。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7624.VID_5F00_20260101_5F00_153307820-_2D00_-Trim.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您必须根据您正在使用的系统/电机不断调整相位超前和学习速率参数。 在没有任何测试数据的情况下获得推荐值是很难的。 它可能是自行运行系统/电机以找到正确参数的唯一方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    感谢您的答复。

    我们知道、实验 11b 振动补偿需要特定于系统的调优。 但是、在我们的启动电机/启动应用中、TDC 附近的转子振荡很大、振动补偿块似乎无法提高稳定性。

    到目前为止、我们已尝试扫描以下参数:

    • gAlpha从 0.1 更改为 0.99

    • 产生不同的影响

    该特性 尚未改变相位超前参数 、我们希望为这种类型的应用提供合适的起始值和安全调谐范围的指导。

    在所有测试用例中、电机继续在 TDC 附近振荡、并且不会平滑地通过它。

    为了帮助进一步的分析,请告诉我们哪些额外的数据对我们来说最有用。 可靠地运行。

    此外、请告知:

    1. Lab 11b 振动补偿是否需要处理 高度非线性负载 例如发动机 TDC、或主要是周期性扭矩纹波?

    2. 推荐 相位超前的起始值和调优范围 有哪些挑战吗?

    3. 如果 TI 有任何与使用 InstaSPIN 的启动或 TDC 交叉相关的参考设计或应用手册?

    我们很乐意分享日志、图表。

    此致、
    Rambabu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要处理 Lab 11b 振动补偿 高度非线性负载 例如发动机 TDC 或主要是周期性扭矩纹波?[/报价]

    它仅适用于具有周期性 扭矩纹波的压缩机负载。 我不确定它是否适合 发动机上止点。

    如上所述、您必须 根据系统调整这些参数。 很难推荐任何值。

    抱歉。 目前、我们没有在 发动机 TDC 上测试、也没有任何参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持