This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:是否只需要 3.3V 电压电源?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606575/tms320f280039-q1-is-just-need-3-3v-voltage-supply

器件型号: TMS320F280039-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

客户想要选择 80 引脚 f280039、在此封装中、它没有 VREGNZ 引脚、是否表示内部版本将用于 VDD、并且客户只需要为芯片提供 3.3V 外部电源? image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing

    正确、在该器件型号上始终启用内部 VREG。  如您所述、客户只需要提供 3.3V 电压、他们还需要确保并观察 VDD 网络上的大容量电容要求以稳定 VREG 输出;

    此致、

    Matthew