This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改 CCS 和 C2000Ware 版本后的 SysConfig

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599750/tms320f28379d-sysconfig-after-a-change-of-ccs-and-c2000ware-version

部件号: TMS320F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我最近更换了我的 PC。 我使用了 CCS driverlib 5.02、这次更改后、DriverLib 5.02 将转换为 SysConfig 1.17。

因此、我安装了 CCS 12.81、DriverLib 6.00 和 SysConfig 1.26。

我尝试导入我的工程的存档。

我可以构建和运行工程、 但是、当我从资源管理器打开 SysConfig 文件时、每次都必须选择器件。 我想采取一个屏幕上发生了什么,但,我不知道为什么,这个问题不再存在(!!)</s>!

我不知道这是否链接到这个更重要的项目:

当我只想构建 SysConfig 文件时、CCS 会生成一个错误:没有生成目标 syscfg 的规则

image.png

image.png

有人能告诉我如何解决这个问题吗? (我通常使用在处理源文件之前构建 SysConfig)

谢谢你

Vincent

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    现在、您可以通过 SysConfig 选择器件型号、因此可以看到该弹出窗口。  

    一旦您选择了设备变体,它将被存储,因此您只能看到一次。  

    这应该会影响编译过程。  PLS 共享编译日志以进一步了解这一点。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth。

    感谢您的回答。 不幸的是,我不得不在假期前交付项目,所以我安装了一个较旧的 CSS 版本 (v12.4 ),所有的事情都是好的。 这样,我看到我的防火墙拒绝访问一个名为 Node.js 或类似的文件。 这种访问必须被允许,我不知道,如果我做了 v12.8。

    因此,由于我不确定我做了什么,并且由于我去安装了 v12.8,我无法共享编译日志。

    如果您同意、我更愿意关闭问题、稍后再联系您、并提出相关问题。

    再次感谢您(抱歉)