This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:HRPWR 寄存器中的 HRPWM CALPWRON 位

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1605127/tms320f28386d-hrpwm-calpwron-bit-in-hrpwr-register

部件号: TMS320F28386D

您好:

除寄存器列表外、“HRPWM"一“一章中没有对 CALPWRON/HRPWR 的引用。

从寄存器说明来看、这意味着校准逻辑仅在 EPWM1 外设上实现、默认情况下禁用。

我无法在 driverlib 驱动程序中找到任何调用、也无法在示例中运行校准期间激活此位的示例中找到任何调用、因此我有点迷路了。

另外、如果校准逻辑未通电、我会假设校准调用 (SFO()) 失败、但情况并非如此。

您能澄清一下吗?

谢谢、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,

    您指的是什么示例? 您能否详细阐述一下您所面临的问题?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit,

    我不面临任何直接问题、我只是有一个与数据表中看到的寄存器相关的问题:

    寄存器中表示校准逻辑在复位时被禁用。

     例如、在 HRPWM_ex4_DUTY_UPDOWN_SFO 中、MEP 校准逻辑被调用、但我没有看到该寄存器被设置、因此我想知道该寄存器是否存在、或者是否在 SFO 功能中激活了校准?

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解正确: 在 TMS320F28386D 中、该 CALPWRON 位 不是用户需要 在运行时手动设置或检查的位。 HRPWM 校准逻辑(位可能控制的电源)由 TI 提供的软件字段方向 (SFO) 库函数在内部进行管理、其通电状态在器件初始化时默认启用、或者在 SFO 例程运行时隐式处理。

    此致、

    Sumit