This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:外部内核电压

Guru**** 2855750 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, LAUNCHXL-F28P55X, TMDSCNCD28P55X, TMS320F280039C, TMDSCNCD28035ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1603475/tms320f280039-external-core-voltage

器件型号: TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035LAUNCHXL-F28P55XTMDSCNCD28P55XTMDSCNCD28035ISO

  1. 您好团队:

    我们对的用法有一些疑问  TMS320F280039CSPM 控制器。 请引导我们了解以下几点。 我们正在使用 64 引脚 PM Low-Profile Quad Flatpack 进行新产品开发、并且我们正处于设计阶段。

    1.在之前的控制器设计中、我们提供了一个  内核电压 (VDD = 1.2V)  和  外设/模拟电压 (VDDIO、VDDA = 3.3V)  外部。
    对于 TMS320F280039CSPM、我们了解这是一个  内部电源稳压器  不可用。 在此基础上、我们正在进行规划  不提供外部内核电压 、而只放置  建议的外部去耦电容器
    请确认此方法是否可接受或建议使用建议的电源配置。 我们还注意到、Launchpad 原理图 (LAUNCHXL-F280039C 原理图(修订版 A)) 没有明确指示任何外部内核电压电源。

    2.我们目前有一个  TMS320F28035 评估板和扩展坞 。 请确认是否  板载 JTAG 调试器也是如此 可与新控制器一起重复使用以进行编程/调试。此外、建议使用推荐使用的调试器。

    谢谢、 此致
    Prashobh Suresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.是的,您可以通过将 VREGENZ 连接到 GND 来使用内部 VREG。 这将实现从 3.3V 到 1.2V 的转换。 您可以通过 F280039C EVM 等 USB 连接到电路板、也可以提供 3.3V 的外部电源。

    2.有关板载调试器选项、请参阅最新的 EVM(如 LAUNCHXL-F28P55X 或 TMDSCNCD28P55X)。 它还显示了热侧和冷侧之间的接地隔离以及隔离、因此调试器在高压情况下不会断开连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stevan 的答复。

    1.我在第一条评论中有两个疑问。

    答:外部 VGRENZ 仅在 LQFP 64 引脚的 Q 型号或其他引脚型号上可用、但我正在将 LQFP64 与 Out Q (CSPM) 型号一起使用。 希望它直接在 VDD 引脚上具有内部稳压器。 请纠正我。  

    b.

    您可为 3.3V 提供外部电源

    但绝对最大值为 1.5V。 我希望您错误地提到了 3.3V 而不是 1.2V 吗?


    2.我会检查这个部分,如果有任何疑问,我会连接回来。 我有一个问题、ISO 评估板与这类评估板之间有何差异?
    例如;-TMDSCNCD28035ISO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashobh,

    外部 VGRENZ 仅在 LQFP 64 引脚的 Q 型号或其他引脚型号上可用、但我使用的是 LQFP64 和 OUT Q (CSPM) 型号。 希望它直接在 VDD 引脚上具有内部稳压器。 请纠正我。  [/报价]

    根据器件数据表(www.ti.com/.../tms320f280039c.pdf、第 75 页)中的注释 : 并非所有器件封装都具有 VREGENZ 引脚输出。 如果所选封装没有 VREGENZ、则不支持外部 VREG 模式、因此默认情况下为内部 VREG。

    、但绝对最大值为 1.5V。 我希望您错误地提到了 3.3V 而非 1.2V 是对的?

    对于 由内部 VREG 供电的 VDD:VDD 电源由 VDDIO 电源提供、后者为 3.3V。 VREG 的设计方式使有效的 VDDIO 电源(由 IO BOR 监控)意味着有效的 VDD 电源。 因此、您需要为 VDDIO 提供 3.3V 电压、这将转换为芯片内部的 1.2V VDD。

     TMDSCNCD28035ISO 适用于较早一代的 F2803x 器件系列。  TMDSCNCD28P55X 用于最新一代产品、而且是最新的。

    [/quote]