This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:即使我通过闪存加载、微控制器在下电上电后代码也无法保留

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1, TMS320F2800137, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1598088/tms320f2800157-q1-code-not-retaining-after-power-cycling-in-the-microcontroller-even-if-i-am-loading-from-through-flash

器件型号: TMS320F2800157-Q1
主题: TMS320F2800137SysConfig 中讨论的其他器件

你好

我之前使用的是 LaunchPad TMS320F2800137 ....in。重新生成了该代码、我正在转储 TMS320F2800157-Q1 的示例代码(加载,重新处理和正常工作)。

但当我切换到控制板它工作...但电源回收后,它不会保留和代码被 erazed  

请尽快帮助我

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制卡具有 TMS320F2800157-Q1 微控制器。

    请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    您能否帮助确认您的 controlCARD(控制卡)处于闪存引导模式? 开关 4 (S4) 上的引脚都应接通。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO 24 和 GPIO 32 被下拉、我们只希望它被下拉。 该怎么办?

    我能做什么来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只需在需要运行时将其上拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在通过代码发出命令之前将 GPIO 下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    有一种方法可以执行“零引导模式选择引脚“。 有关所需步骤、请参阅 F2800157x 技术参考手册 (TRM) 中的“引导模式示例用例“一节。 这不需要使用任何引导模式选择引脚、并且始终让器件引导至闪存。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解在何处选择此 OTP、....ca、在您提到这些步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很需要它 紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试按照其他线程指令中的说明进行操作、并添加了此内容

     

    并且将这些行添加到链接器文件中、但代码仍然不会保留

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 在 Code Composer Studio (CCS) 中打开工程

    2. 打开 SysConfig 工具

    3. 导航至 DCSM(双代码安全模块) 设置

    4. 在下 ZONE1 配置:

      • 迭代 Number of Boot Pins = 0
      • 迭代 BOOTDEF0 = 闪存中  
    5. 生成配置代码

    6. 构建您的器件并对其进行编程