This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 采样精度

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606395/tms320f28377d-adc-sampling-accuracy

器件型号: TMS320F28377D

您好的团队、

我的客户在交流驱动器应用中使用 F28377D(176 引脚)。

现在、它们使用 F2837-D 的内部 ADC 来测量相同的信号。 但测试结果不同于不同的 DSP ADC 输入端

  1. 当它们使用 44 引脚_ADCIN14 时、误差将为 3LSB
  2. 当它们使用 60pin_ADCIND4 时、误差将为 8LSB。

为什么测试结果具有不同的精度。 我看到 ADCIN14 引脚将与 DSP 的所有内部 4x ADC 连接。 但 ADCIND4 只会进入 ADC-D  

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

    我正在研究这个问题。 请允许我几天。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gary

    您能否分享测试环境的详细信息? 客户是如何获得 3LSB 和 8LSB 编号的?

    您是否还可以包含 VREFHI 的电路? 使用 ADCIN14 和 ADCIND4 时、它们是否相同?

    他们使用的是我们的控制卡还是电路板上的设备? 如果器件位于他们的电路板上、您能否分享原理图/布局?

    谢谢你  

    Amir Hussain