This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDRAM 和 SRAM 之间的 EMIF 冲突

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607222/tms320f28377d-emif-conflict-between-sdram-and-sram

器件型号: TMS320F28377D

您好、专家、

我们遇到存储器损坏问题、两个存储器器件连接到 2837D 上的 EMIF1:

  • 第 1 个器件是 SDRAM 芯片;片选择为 CS0
  • 第 2 个器件是静态存储器;芯片选择为 CS3

第一个器件 (SDRAM) 始终正常工作、并且 SDRAM 中不会发生数据损坏。

禁用对 SDRAM 的写入时、第 2 个器件 (SRAM) 工作正常。 当我们启用对 SDRAM 的写入时、我们会看到错误的数据值被写入 SRAM。

这两个设备都用于在运行时缓冲大量数据、并定期(以 20-30 个字的突发形式)流式传输数据。

SRAM 中显示的实际值不是随机的、它始终是最后一个写入 SDRAM 的值(对 SDRAM 的写入是周期性的... 大约每 200us 一次)。 该值显示在 SRAM 中的随机地址处。

我们尝试了直接写入 SDRAM 和 DMA 写入,没有发现任何区别:似乎发生的概率相同。 一旦我们禁用 SDRAM 写入(尽管刷新仍然处于活动状态)、我们就会看到 SRAM 中没有更多错误。

此 EMIF 是否存在已知的限制导致此配置无法正常工作?

在该配置中运行两个外部存储器 (SDRAM + SRAM) 是否需要任何特殊处理?

从这一症状可以推断出任何结果 — 写入 SDRAM 的最后一个值“溢出“到 SRAM 中吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过调整区域计时来修复... 已解决