This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:看门狗实现方法 — F28388D

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608175/tms320f28388d-watchdog-implementation-method---f28388d

器件型号: TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

你好

  1. 是否可以区分 CPU1(主内核)和 CPU2(相关内核)  
  2. CPU1 和 CPU2 之间可以握手吗?
  3. 我想在 CPU1 和 CPU2 之间的握手失败时复位所有 CPU1、CPU2 和 CM。 我应该如何重置它们? 请告诉我硬件和软件方法。
  4. 我想为 F28388D 购买 USB 转 JTAG 调试器。 我应该购买哪种型号?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引用 userid=“680343" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608175/tms320f28388d-watchdog-implementation-method---f28388d ]是否可以区分 CPU1(主内核)和 CPU2(依赖内核) [/报价]

    CPU1 和 CPU2 是否可以相互握手?

    是使用 IPC、请参阅参考手册以了解更多详细信息

    当 CPU1 和 CPU2 之间的握手失败时、我要重置所有 CPU1、CPU2 和 CM。 我应该如何重置它们? 请告诉我硬件和软件两种方法。

    是的、您可以使用 WD 触发 XRSn。 请参阅 c2000ware 示例以了解 WD 实现。

    软件方法会使用下面的寄存器

    我想购买一款适用于 F28388D 的 USB 转 JTAG 调试器。 我应该购买哪种型号?

    建议从 XDS110 或 200 开始。

    谢谢