This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:压摆率

Guru**** 2987150 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, TMDSCNCD2800157, LMR60406-Q1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604803/tms320f2800157-q1-slew-rate

器件型号: TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR60406-Q1、LAUNCHXL-F2800157 、TMDSCNCD2800157、 LMR60406、 C2000WARE

 

您好的团队、

 

数据表中指定了每个电源轨中的压摆率。 但是、我们的 WV 转换器无法满足要求、因为要求的压摆率很快。 您推荐用于此用途的降压转换器或 PMIC 器件是什么? LMR60406-Q1 的外设。 (6ms、3.3V)

image.png

如何创建 XRSn 信号? 降压转换器的 PG 似乎无法直接连接到器件。

此致、

Shoo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    我们已经讨论了如何放宽压摆率要求、因为就像您提到的那样、压摆率要求非常快、而且许多转换器都无法达到压摆率要求。 该规格之前我们在器件中使用了 PMM 电源管理模块、该模块有助于在启动期间调节功率。 我认为您可以安全地参考 TMDSCNCD2800157 或 LAUNCHXL-F2800157 器件以参考所使用的转换器。 我认为 根据该规格、LMR60406 也应该足够了

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    XRSn 信号连接如何? 两个用户指南都没有原理图。

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    原理图以用户指南中单独的文件的形式提供、并可在产品页面或 C2000WARE SDK 上找到。

    XRSn 只需要 在 2.2kΩ 和 10kΩ 之间应在 XRSn 和 VDDIO 之间放置一个电阻器。 您可以选择从监控 IC 等外部监控电路或我们在 LAUNCHXL-F2800157 上所做的复位按钮驱动 XRSn 信号

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我问的是电源序列要求。 我认为 EVM 板上的器件未遵循此电源序列要求。  

    XRSn 是否刚刚上拉至 VDDIO?

    此致、

    Shoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoo、

    LaunchPad/ControlCARD 依赖于内部 PMM、以帮助执行上电顺序。 VDDIO 由外部 LDO 提供、请注意、监控器电路也有自己的延迟、因为它源自与 LDO 相同的 3.3V。 如果您只依赖于内部复位而不需要外部复位、则可以保持 XRSn 上拉

    此致、

    彼得