Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800157, TMDSCNCD2800157, LMR60406-Q1, LMR60406, C2000WARE
器件型号: TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR60406-Q1、LAUNCHXL-F2800157 、TMDSCNCD2800157、 LMR60406、 C2000WARE
您好的团队、
数据表中指定了每个电源轨中的压摆率。 但是、我们的 WV 转换器无法满足要求、因为要求的压摆率很快。 您推荐用于此用途的降压转换器或 PMIC 器件是什么? LMR60406-Q1 的外设。 (6ms、3.3V)

如何创建 XRSn 信号? 降压转换器的 PG 似乎无法直接连接到器件。
此致、
Shoo