This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S MCU 的首选晶体值 (10MHz / 20MHz)

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607276/tms320f28377s-preferred-crystal-value-10mhz-20mhz-for-tms320f28377s-mcu

器件型号: TMS320F28377S

尊敬的团队:

您好...

我们将为 TMS320F28377S 选择晶体值。  

我们希望您提供有关将 10MHz 和 20MHz 用于外部晶体的优缺点的建议。

根据建议、我们将选择晶体 MPN。

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    我们没有针对 F28377x 器件的特定 XTAL 器件推荐。  只要晶体规格符合以下数据表参数、它就应该起作用:

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。

    我们将进一步了解上述详细信息...

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    是的、遵循数据表中上述晶体要求将是一个很好的起点。

    此致、

    Joseph