This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:可能会导致 CCXML 测试连接没有信息

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1607932/f29h859tu-q1-what-may-cause-ccxml-test-connection-has-no-information

器件型号: F29H859TU-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户使用 CCS20.4、他们发现在 ccxml 中、因此无法在测试连接中显示任何信息

image.png

您能帮助检查哪些文件丢失可能导致此问题吗? 应该被公司计算机阻止。  

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是因为 ccxml 中的 JTAG 配置未正确设置。 需要正确设置参数、例如 JTAG 频率和电压等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    我认为这不是由 ccxml 配置引起的、我在这边使用客户的 ccxml 文件、这是可以的。 你可以尝试在你的身边: e2e.ti.com/.../F29H859TU8_2D00_Q.ccxml

    我认为这应该是因为 CCS 缺少某个文件引起的、但不知道缺少哪个文件

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否要求客户重新安装 CCS 一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    实际上、客户会安装 3 次、并使用不同的计算机进行安装。

    但他们的电脑似乎阻止了一些东西,所以他们的公司的电脑没有测试连接功能.

    他们希望与我们联系哪个 CCS 文件会影响它、然后进行检查并要求他们解决这个问题。

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing、我要将线程重定向到我们的 CCS 团队、我不知道防火墙可能阻止哪个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我发现另一位客户也有类似的问题。 您可以与我展开私人 E2E 对话吗?  

    谢谢

    Ki