This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:I2C 总线空闲 SCL 始终保持低电平

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1597154/tms320f28p650sk-i2c-bus-idle-scl-always-keeps-in-low

器件型号: TMS320F28P650SK

您好 Champ、

我要找我的客户。

MCU I2C 设置为控制器、并使用主板上的 LCD(目标)进行传输。 MCU SDA/SCL 侧确实有弱上拉电阻(4.7K Ω)。

在空闲总线中、SCL 始终保持低电平。 除了目标可以进行时钟延展以暂停通信之外、还有什么可能导致 MCU(控制器)的 SCL 在总线空闲时保持低电平?

以下是 LA 的快照、在示波器中当总线空闲时 SCL 也处于低电平。  

image.png

谢谢、  

Johnny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    波特率和 SCL 速度是多少? 总线忙还是设置了任何其他状态标志?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    此问题是否已解决?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:

    问题已解决。

    我们发现与目标器件 (LCD) 的通信方式不是 I2C。  

    可能会关闭该主题、感谢您的跟进。

    此致、

    Johnny