This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我的 CAN 未重新搜索、但 TI 关闭了、我无法编写问题

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1608631/tms320f28379d-my-can-is-not-reselved-but-ti-closed-i-could-not-write-my-question

部件号: TMS320F28379D

您好:

此问题与此帖子有关、我无法添加我的最新更新。 我认为线程已关闭...

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1584160/tms320f28379d-issue-with-can-bus-on-iddk-v2-2-1-gpio31-conflict-f2837x-controlcard


我更换了 120 欧姆电阻、但似乎越过了 TX 线和 RX 线。
仔细检查原理图后、看起来可能存在路由错误:TX 信号连接到 CAN_RX、而 RX 应连接到 CAN_RX、此处似乎没有该错误(DSP 端)。

image.png

S.Tarik