This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29P329-F29H850TU 电机驱动器电流读数

Guru**** 2846200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1606954/f29h850tu-f29p329-f29h850tu-motor-driver-current-reading

器件型号: F29H850TU

大家好!

我正在使用 TLE4973 电流传感器 (5V VDD) 使用 F29P329S 实现 FOC 电机控制。 我的系统在 3.3V VREF 上运行。

配置选项:

  1. 单端:直接读取传感器输出。 (传感器需要外部 VREF、典型传感器 VREF 为 2.5V)
  2. 半差分:读取传感器输出和内部 VREF、然后在软件中减去

我的顾虑:

使用半差分方法时、每个 PWM 周期中每个相位需要 2 个 ADC 读数(三相的总 ADC 读数为 6 个、两相的总 ADC 读数为 4 个)。 F29P329S 是否支持真正的差分 ADC 读取、或者是否需要单独的转换?

问题:

  1. 每个 PWM 周期中每相读取 2 个 ADC 通道 (OUTPUT + VREF) 是否会导致 FOC 算法出现时序问题?
  2. 连续 ADC 读数之间是否存在可能影响电流测量精度的延迟?
  3. TI 对此配置的推荐方法是什么?

开关频率为 8-15kHz。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    您能否提供 TLE4973 电流传感器最小和最大电机驱动器电流的预期电压输出。  与每次转换传感器输出时对传感器 VREF 进行转换相比、使用 F29P329 的电流传感器 VREF 与 ADC VREF 的比率来实现这种操作可能会更高效。  VREF 应始终保持恒定、因此每次都没有理由转换 VREF。  您还可以通过不转换 VREF 来释放通道。

    F29P329 ADC 可以检测和转换 260ns 的模拟信号、因此与开关速率相比、ADC 吞吐量不应该是问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joseph、

    TLE4973 预期电压输出范围:0-5V VDD、

    典型 AREF 为 2.5V。

    电机驱动器最大电流为 600A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    您是否还可以共享 F29P329S 和 TLE4793 使用的电压基准、2.5V 的 AREF 和 0V 至 5V 的输出是双极的(这意味着 0V 至 2.5V 用于 0A 的负电流、2.5V 至 5.0V 用于 0A 至正电流)?

    谢谢、

    Joseph   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的,您回答正确 — 0V 至 5V 输出为双极(双向电流测量)。

    以下是我们的半差分配置的详细说明:

    VREF 设置: 我们使用 TPS653860 PMIC LDO4 输出作为 ADC VREF 和 TLE4973 AREF。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    好的、如果是这种情况、那么 TLE4973 电流传感器的输出中是否可以有分压器(2 分压)。  您可以直接将分压器上的 div 2 分压器转换为 F29P329S ADC、将 F29P329S 的 VREFHI 配置为 2.5V、然后无需额外的通道来转换 VREF。  F29P329S 的 ADC 结果转换将是检测到的电流。  如果您希望 ADC 上的结果是双极的、ADC PPB 提供了一项功能、可引入失调电压、以便将转换后的结果也转换为双极。  请告诉我这是否对您有用。

    此致、

    Joseph