This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 新项目

Guru**** 2928150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612018/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-new-project

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
线程中讨论的其他器件: TMS320F28379D、TMS320F28377D

我正尝试使用 LAUNCHXL-F28379D 开始一个新项目

但在我执行此操作时(例如“Driverlib empty CPU1 示例 CCS 工程“)、器件型号/内核为 TMS320F28377D、它与电路板的 TMS320F28379D 不同。 不能改变

81d557e8-71d5-44c6-b171-c77f0c04875f.png

我不知道这是否与“device.h"相关“相关、其中“#ifdef _LAUNCHXL_F28379D“未激活(未定义_LAUNCHXL_F28379D)

还可能与我遇到的 SCI 问题有关。 我无法弄清楚如何将波特率设置为与实际波特率匹配(它始终是速率的一半)

无论如何、如果有一个基本的新空工程(所有设置都与 LAUNCHXL-F28379D 匹配)、我会很乐意获取该工程。 我刚开始使用 CCS、如果我不得不逐一进行每项设置来配置电路板、会有点粗略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、   

    在这种情况下、工程中的器件变体内核不会有所不同、因为两者几乎相同。

    要启用 LaunchPad 设置、可以执行以下操作:

    • 右键点击“Project"->"Properties"</s>“ ““
    • 在 C2000 编译器中包括“--define=_LAUNCHXL_F28379D"(“(不(不带引号)并保存(点击勾号)。

    (我们将尝试在下一个版本的构建配置中包含这些设置)  

    希望这可以解决您的问题

    此致

    库纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 正是我要查找的信息。 谢谢你