This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28P551X 和 F28P552X-SYS:RESTRICTED-DOCS-AND-SW 配置怀疑

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1604487/f28p551x-and-f28p552x-restricted-docs-and-sw-sys-config-doubt

器件型号:F28P551X 和 F28P552X-F28P55X- RESTRICTED-DOCS-AND-SW
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

使用 SYS CONFIG。 编译期间、是否有办法可以自动将 board.c 和 board.h 保存到不同的工程文件夹中?

现在、board.c 和 board.h 可以关联到同一文件夹。 客户想要保存到不同的文件夹。

BR、Jordan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何评论,请?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦  

    否、如果使用 SysConfig、则无法将 board.c 和 board.h 文件放在其他文件夹中。  

    这些文件是在编译期间根据工程中的 SysConfig 文件生成的。 因此、无法将其保存/生成到不同的工程文件夹中

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问:

    通过在 syscfg 内进行配置、将 board.h 和 board.c 移动到其他文件夹。

    现在我们发现:如果编译工程、则没有问题;但如果重新编译、则会显示无法找到 board.obj、因为它会再次移至默认调试文件夹。

    有没有办法解决?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个疑问:

    现在、board.h 和 board.c 已保存到一个文件夹、该文件夹不在工作区中。  

    发生了一件事、board.obj 在编译后创建了两次。 在这种情况下、如果再次编译、则会出现如下信息错误:

    错误#10056:符号“ADC_init"重新“重新定义:首先在“/board.obj"中“中定义;重新定义在“/SYSCFG_CCF_LOC/board.obj"中“中

    如果清除工程并删除 board.obj、请再次构建成功。

    有任何意见、请/?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 syscfg 存在另一个疑问、如果出现这些错误、则无法打开它。

    客户的行为:

    1) 在第一个开始,一切都运行良好,包括 syscfg;

    2) 关闭 syscfg 文件;编辑项目中的应用程序代码;

    3) 再次打开 syscfg 文件、发生问题。

    4) 比较 syscfg 文件的内容,没有变化;

    5) 其他项目、syscfg 文件可以打开并正常运行。 SysConfig 工具应该没问题。

    问题可能是什么?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    请求您共享此项目。  这将有助于重现问题并找出原因。

    在  SYSCFG_CCF_LOC 中更改了什么来生成板级配置文件?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无法共享工程。

    或者、您会开发一个演示项目吗?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于无法在此处共享项目、因此正在通过电子邮件进行讨论。

    此致

    Siddharth