This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-ADC-EVM:多核 SOM 初始化 (CORE1 - CORE3)

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614092/f29h85x-som-evm-adc-init-for-multicore-core1---core3

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好:

我使用 F29H85X-CCS-EVM 和 SOM。

我想初始化 Core-1 和 Core-3 的 ADC 驱动程序。 对于 Core-1 初始化、everone 正常。 但当我尝试为 Core-3 初始化时、会出现以下警告:

image.png

当我检查此模块的 CPU-1 时、似乎添加了相关模块:

什么是错的? 为什么内核 3 的 ADC 时钟显示为 0? 如何为内核 3 实现 ADC?

此致、

快速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、这些只是信息信息。 因为当我尝试此场景时、两个 ADC 都能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、速度快、

    这可能是 CCS20 的早期版本中的错误。  是否可以在当前的 CCS20.4 版本上查看?  我不会看到使用最新 CCS 版本在多核示例上添加不同的 ADC 模块时出现问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。 我会更新并在检查后提供信息。

    此致、

    快速

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果您仍然看到 ADC 配置有任何其他问题、敬请告知。

    约瑟夫