This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法打开源文件 assert.h

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1613862/tms320f28379d-cannot-open-source-file-assert-h

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

我正在将较旧版本的 CCS 工程导入到最新版本。 我在编译时收到以下错误:

 

“..\F2837xD/device.h",“,第、第 236 行:致命错误#1965:无法打开源文件“assert.h"</s>“

 

请告诉我如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请提供您现在使用的工具链版本以及之前使用的工具链版本。

    1. CCS 反转  

    C2000Ware 版本

    3 编译器版本  

    4、您正在导入哪个项目? C2000Ware

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过举个示例工程并对其进行修改来完成评估。

    我有一个关于如何在 Compiler 目录中添加“include"文件“文件的问题(请参阅下图)。 如果添加路径、则显示为不正确的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这似乎是正确的。 添加此路径后看到的错误是什么?

    您需要将其添加(编译器包含文件夹路径)到 Project 属性下的 Compiler -> Include 选项中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、没有错误。 谢谢你。  

    我想知道如何在编译器目录中添加文件夹。 您曾提到过它。 谢谢你。