This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 F28379D 微控制器中使用 SFRA

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMS320F28379D, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1612116/launchxl-f28379d-use-of-sfra-in-f28379d-micro-controller

器件型号: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: SFRATMS320F28379D、CCSTUDIOC2000WARE

大家好:

       我正在尝试使用 F28379D 微控制器中的“SFRA"功能“功能。 我遵循 TI 提供的 SFRA 用户指南。 但我在尝试连接 SFRA GUI 时遇到了问题、其中显示了 GUI 窗口中未连接端口。 是否有任何其他 专门针对 F28379D 微控制器的文档?

b6ea2bfb-dbb2-415c-a766-bdcee97e4231.png

 

 

LAUNCHXL-F28379D

#TMS320F28379D

#CCSTUDIO

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arindam、

    在建立连接时、请确保执行以下操作:
    1、选择正确的 COM 端口(可通过 Device Manager→Port Settings 验证)。
    2.配置正确的波特率。
    3.未选中 Boot on Connect 选项。

    此外、请使用 SDK 中提供的功能示例确认您是否能够在以下路径处建立连接:
    “C2000 Ware_Digital Power_SDK_Vxxx\libraries\sfra\examples“。

    此致、

    Shashank