This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:控制器卡 FTDI 或 XDS110???

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615495/tms320f28379d-controller-card-ftdi-or-xds110

部件号: TMS320F28379D

大家好、我正在使用 TMS320F28379DPTPQ 芯片(176 引脚)开发此控制卡

 

在开发该卡时、我正在帮助完成  LaunchXL_F28379D 的参考设计。 它在内部有一个用于 USB-JTAG 调试的 FTDI IC ( P02_XDS100v2 )。 我想不使用它,直接连接外部 XDS100V2 连接器使用它进行调试.  

在研究时、我发现 TI 已停止销售 XDS100V2 并已升级到 XDS110。

我想知道更合适的选择. 我在一个紧张的时间线. 如果我们使用 XDS110、我需要进行哪些更改?  

TDO TDI TRST TMS TCK 我们只需将新的 XDS110 连接到这些组件、就像 XDS110V2 一样工作。  

或者你会建议把 FTDI 在控制卡本身和 USI 一个迷你 USB 来调试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    XDS100v2 和 XDS110 之间无需进行更改。 XDS110 是下一代产品。

    XDS110 调试探针的调试性能也比 XDS100v2 高得多。 根据目标器件、主机环境和配置、XDS110 的性能是现有 XDS100v2 调试探针的 3 到 5 倍。 有关更多信息、请参阅 XDS110 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到 xdx110 是一个 20 针连接器。 从 xdx100V2 14 引脚配置中突出显示的引脚。 TDIS ,键, EMU2 EMU3 EMU4 mRESET pins 去哪里? .我似乎没有找到任何有关他们的信息,在你分享的 pdf .  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如 TMDSEMU110-U 产品页面 所述、调试探针附带 TI 20 引脚多个适配器、包括 TI 14 引脚适配器:

    • TI 20 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
    • TI 20 引脚至 Arm CortexRegistered20 引脚转换器适配器
    • TI 20 引脚至 Arm Cortex 10 引脚转换器适配器

    TDIS(目标断开) 是目标断开信号、仅 TI 接头支持。 它用于通过检测目标板上的 GND 是否被移除来检测目标何时与调试探针断开连接。

    关键引脚是确保 JTAG 接头以正确的方向连接 、以便不会短接仿真器。

    EMU2、EMU3 和 EMU4 未在 F28x 器件上使用、应接地。

    nRESET 是 JTAG 调试探针接头的开漏输出、通过 JTAG 调试探针命令使电路板元件复位(仅通过 20 引脚接头可用)。

    资料来源: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关 JTAG 连接的建议、我还请参阅数据表中的第 6.9.7 节仿真/JTAG。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。