This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何转换 F29H85 SOM 板中的 ADCAIN15

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615865/f29h859tu-q1-how-to-convert-adcain15-in-f29h85-som-board

器件型号: F29H859TU-Q1

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。 他们使用 002 版本的 SOM 板、使用 SDK f29h85x-sdk_1_03_00_00 中的演示: adc_ex2_soc_epwm.c

它们将 A15 更改为 ADCSOC0 的输入  

image.png

按照用户指南的要求将 S3 更改为 Down

image.png

引脚 90 的典型值

image.png

但无论该引脚上的电压是多少、ADCResult 始终约为 380

您能帮助检查哪个设置错误吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suqing:

    您可以查看 SOM 版本吗?  是 RevE1 还是 RevA?  不确定版本 002 是什么。  顺便说一下、A15 不会从 HSEC 接头发出。  客户是否使用不同的标头?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    SOM 是该版本

    A15 不会从 HSEC 标头发出。

    不理解、为什么显示引脚 90 是 A15?: F29H85x controlSOM 引脚排列图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    突出显示了 SOM 侧的 J1 连接器。  它不是 HSEC 连接器基板。  HSEC 基板访问的唯一信号是链接 F29H85x controlSOM 引脚排列图第一页中显示的信号

    HSEC 上唯一可用的模拟信号是:

    如果客户使用 LaunchPad、则 A15 将在接头上可用。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    谢谢! 我明白,也明白为什么下面的现象发生。

    BRS

    Shuqing