This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:重新编程问题

Guru**** 2837020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1610736/tms320f28031-reprogramming-issue

器件型号: TMS320F28031

您好:

我们使用的是 TMS320F28031PAGT 微控制器。 我们面临重新编程故障。 它被修剪了一次,下一次它卡在擦除页,没有移动进一步的活动. 可以帮助我们调试问题。

我们可以在微控制器上看到 Vcc 3V3 电压、也可以在 JTAG 引脚中看到。 电路未短路。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到此错误 71.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    您能告诉我当前正在使用哪个调试器探针、以及向我发送您在尝试连接到器件时看到的整个错误信息吗?

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们还使用 Texas Instruments XDS110 USB 调试探针。  

    第二个错误:

     【错误】C28xx:连接到目标时出错:(错误–1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 20.2.0.3575)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    对于 XDS110 调试探针错误、请确认您在目标配置文件下选择了正确的电路板和调试探针。 然后、您是否可以通过单击高级->测试连接来尝试使用同一文件连接到设备?

    对于 C2000-GANG 编程器错误、我已向相应的专家发送了环路。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AJ Favels,我已经复制控制器,它开始工作,并完成重新编程。 为什么控制器损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    尝试同时使用 C2000-GANG 编程器和 XDS110 后、它们会对控制器造成损坏? 您能否描述您看到的损坏、以及您将此控制器与当前工作的控制器连接的方式是否有任何差异?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了损坏、因为我无法对其进行编程。 因此、我更换了新的微控制器并找到了使用新微控制器进行编程的方法。

    我有一个问题需要编程方法的建议。 我是需要将外部 Vcc 电源与电源一起使用、还是可以通过 JTAG 使用 3V3? 对这个微控制器进行编程的实际方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhilash:

    您确实需要具有外部电源、因为 JTAG 接口无法为目标器件供电。  

    以下是一些有关特定于 XDS JTAG 连接器的 JTAG 连接的良好资源

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts = 1756309887316

    此致、
    Aj Favela.