This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:工程的构建配置

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1614424/f29h859tu-q1-the-build-configurations-of-the-project

器件型号: F29H859TU-Q1

大家好!

这是客户在创建新工程时遇到的问题:

  • 从 SDK 示例工程开始、客户最初认为不需要.cert 文件、并删除了两个.cert 文件。
  • 后来、他们意识到.cert 文件控制该映像是加载到 RAM 中还是加载到闪存中、因此又添加了两个.cert 文件。
  • 将构建配置切换到“闪存“后、观察到的行为是:
    • 加载映像后(未关闭电源)、调试正常工作、映像正常工作;
    • 下电上电后、图像无法正常工作。
    • 图像似乎仍在加载到 RAM 中。

我们如何检查工程配置选项来确保映像已加载到闪存中、以便在下电‑关闭后映像保留在器件上?  

image.png

image.png

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:  
    我们正在研究这个,将回到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    请与客户核实器件是否设置为正确的引导模式(闪存引导模式)。

    下电上电后不运行程序的一个可能原因是器件可能处于错误的引导模式。 即使程序已正确刷写到存储器中、如果引导模式不正确、系统也会尝试从其他源引导、因此它无法找到程序。

    此致、
    Lakshya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshya:

    EVM 上的引导模式开关为 11、这表示 闪存引导模式、对吧?

    我认为这不是硬件问题。 使用相同的配置、我们能够成功地编程和运行我们的示例。 但是、客户的工程未在当前开发板上成功编程、因此很可能是软件/工程配置问题。

    在哪里可以确认生成的映像被编程到闪存中还是 ROM 中? 它是否在工程的 Properties(属性)/ configuration settings(配置设置)中(右键点击工程→Properties)?

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    映像是编程到闪存还是 RAM 中、可以通过“Build Configuration“来配置。

    如果在构建配置中选择了闪存、则排除的符号将在 RAM 的链接器文件前面显示、如上图所示。

    如果存在某些工程配置问题、他们是否可以在 CCS 工作区中尝试从 SDK 重新导入工程、然后重试?

    关于编程到闪存后闪存映像无法正常工作的问题、我想知道客户如何得出从 RAM 运行的结论。  
    他们是否尝试过启动无工程调试会话并与内核连接、以了解正在执行哪个地址指令?  
    它是 RAM 地址吗?



    例如、
    我已在闪存中对工程进行编程、然后尝试进行调试(从目标配置开始无工程调试,连接到内核,然后加载符号)

    在调用栈中,可以看到地址和 main() 在闪存中。

    在上面的照片中,我在 RAM 中编程,而 main() 在 RAM 中。

    请确认这一点。

    注意 — 一个常见的困惑可能是,用户工程的构建配置处于 RAM 模式、他们点击了“Flash Project“、认为它将在闪存中加载程序、如果构建配置处于 RAM 模式、它将在 RAM 中进行编程。


    此致、
    Lakshya