This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S-Q1:读取 CMAC 密钥的保护

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617658/tms320f28386s-q1-read-protection-of-cmac-key

器件型号: TMS320F28386S-Q1
主题: TMS320F28386S 中讨论的其他器件

我已阅读 TMS320F28386S 的以下部分。

image.png

 

是否有办法配置 TMS320F28386S 上的 DCSM 接口来保护 CMACKEY 位字段的读取? 如果是、是否有示例? 我最关心的是如何防止一个坏的人读取密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延误表示歉意、昨天是美国的假日。 请在第二天收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    如果通过编程自定义 CSM 密码锁定 DCSM 区域 1、则 CMACKEY 将无法通过 CPU 或 JTAG 读取。 然而、如今有一些类似 X 射线的技术可以读取 OTP、并且理论上可以访问 CMACKEY、尽管这将是相当困难的。

    由于这是一种对称加密算法、因此在您可以从坏行为者获得多少保护方面存在固有的限制、但是您可能不需要最先进的加密、这取决于您的芯片在对机密密钥编程后所处环境的安全性。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我将关闭该主题。