This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMS320F28P550SJ:ADC 增益失调电压校准

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618315/faq-tms320f28p550sj-adc-gain-offset-calibration

器件型号: TMS320F28P550SJ

您好:

我遵循了“TRM"一“一章的“增益校准“部分中的步骤、但出于某种原因、我的 ADCRESULT 寄存器不显示 0.9 * VREFHI、而是一个浮点值。 原因可能是什么?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    要激活增益校准模式、请配置 INTERNALTESTTL 模拟子系统寄存器的 TESTSEL 字段以选择 ENZ_CALIB_GAIN_3P3V。  

    若要通过 ADC 转换 INTERNALTEST、  需要为将要校准的 ADC 选择 ADC 通道 31。 在这种情况下、选择任何其他通道都不起作用。 获得校准系数后、将 INTERNALTESTTL 的 TESTSEL 字段配置为 0