This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:【常见问题解答】:SysConfig 中的 F28P550 ADC 外部基准配置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618295/tms320f28p550sg-faq-f28p550-adc-external-reference-configuration-in-sysconfig

器件型号: TMS320F28P550SG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

SysConfig 中存在 ADC 基准配置错误。 当我选择“模拟基准“为“外部“时、没有用于配置“ADC_REFERENCE_3_3V"或“或“ADC_REFERENCE_2_5V"的“的按钮

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 syscfg 中配置全标度外部 ADC VREFHI (0V- VREFHI)、需要遵循以下步骤:

    1. 选择“ INTERNAL“和“ADC_REFERENCE_2_5V"</s>“  

    image.png

    2.将“内部“切换为“外部“。 这样会启用外部 VREFHI。 请在 Generated files board.c 中再次进行检查、以确保正确应用更改。

    image.png