This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:F28027F + DRV8353S:过流保护最佳实践和缩放/偏移问题

Guru**** 2910690 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617465/tms320f28027f-f28027f-drv8353s-over-current-protection-best-practice-and-scaling-offset-questions

器件型号: TMS320F28027F
主题: DRV8353 中讨论的其他器件

您好、

我们将使用 F28027F + DRV8353S 控制一个三相电机。

如今、我们的“过流“检查非常简单:我们监控 Iq_ref(q 轴电流命令)、并在超过阈值的 N 个周期时触发故障。 我们希望使用更标准/更推荐的方法。

请您就以下内容提供建议?

  1. 建议的过流保护
    这种组合的最佳实践是什么?
    是否建议使用 DRV8353S OCP→nFAULT→F28027F ePWM 跳闸区进行快速关断、并仅使用 ADC 电流(ID/IQ 或相电流)进行二次检查?

  2. IQ_FULL_SCALE_CURRENT/ ADC_FULL_SCALE_CURRENT
    我们的项目使用自动生成的值:

  • IQ_FULL_SCALE_CURRENT = 23.5 A

  • ADC_FULL_SCALE_CURRENT = 47.18 A
    您能否确认这些参数的含义、以及我们应如何根据分流电阻器/放大器增益/ADC 范围计算正确的值?

  1. 电流偏移校准(失调电流)
    当我们实现失调电流校准时、电机会运行得更平滑、但校准大约需要 5 秒。
    是否可以在上电时仅运行一次此校准、并在运行期间将偏移值保持固定?
    推荐的典型校准时间/样本计数是多少?

  2. 未使用的引脚设置
    我们的 PCB 上未连接某些 GPIO/ADC 引脚。
    为避免产生噪声(例如,带上拉的输入,输出,模拟模式等)、建议采用哪种固件设置?

谢谢、

Conor