This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:无法将 XDS110ISO-EVM 连接到 TIEVM-MTR-HVINV–SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617301/xds110iso-evm-unable-to-connect-xds110iso-evm-to-tievm-mtr-hvinv-sc_err_path_broken--233

器件型号: XDS110ISO-EVM
主题中讨论的其他器件:TIEVM-MTR-HVINV C2000WARE

尊敬的团队:

我最近购买了 TIEVM-MTR-HVINV 评估模块 以及中 XDS110ISO-EVM 调试器 。 遗憾的是、我无法在调试器和评估模块之间建立调试连接。

我已经尝试了所有标准的故障排除步骤、包括检查电缆、电源、目标配置和固件、 但问题仍然存在。 我请求您的支持以确定根本原因。

仅当我使用时 “测试连接“ 在 CCS 中、连接失败并出现以下错误:

错误:SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)

JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开、出现卡滞在 1 或零故障。

如所示 XDS110SupportReadMe.pdf 、固件和配置似乎正确。 的输出xdsdfu已连接。 image.png

  • 附加目标配置 (.ccxml) 以供参考

  • 固件更新/DFU 检查成功完成

  • USB 检测和 XDS110 枚举功能正常



xds1100_test_connec_report.txt 

TMS320F2800137_XDS110_cJTAG_ccxml.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要检查的 2 个事项:

    1.他们给主板供电了吗? 需要为电路板供电才能连接 JTAG

    2.请根据电路板文档检查所有开关位置、以确保 XDS110-ISO EVM 上的所有开关都处于正确位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、主板已正常通电  

    • 。  F280013x 子板已正确连接  TIEVM-MTR-HVINV、电路板  正确接收 3.3V 电压  (在测试点使用万用表在外部验证)。

    • a.  子板上的红色 LED 持续闪烁 、表示 MCU 已通电。

    • 。  XDS110ISO-EVM 上的 IO_TGT_V LED 亮起 、确认目标电压检测。

    2. 开关位置正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此内容。 我将设置切换到 cJTAG 并使用相应的 cJTAG .ccxml文件 (C:\ti\c2000\Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tida_010265_wminv\f280013x\targetConfigs Ware_Motor)  和这个 已解决问题 。 CCS 现在能够成功连接。


    感谢您的支持。