This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-MTR-HVINV:无法与新购买的 TIEVM-MTR-HVINV 一起使用 — XDS 连接故障

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618151/tievm-mtr-hvinv-unable-to-work-with-newly-purchased-tievm-mtr-hvinv-xds-connection-failure

部件号:TIEVM-MTR-HVINV
Thread 中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVMC2000WARE

您好 TI 支持团队:

我最近购买了 TIEVM-MTR-HVINV 评估模块、我目前也在 无法建立任何调试/JTAG 连接 导致 EVM 无法进行评估。

问题摘要

  • EVM: TIEVM-MTR-HVINV (最近购买)

  • 调试探针: XDS110ISO-EVM

  • MCU: C2000(HVINV 上的 F280013x 系列)

  • 工具: Code Composer Studio (CCS)

  • 观察到的错误:

    SC_ERR_PATH_BROKEN (-233)
    

    测试连接和目标连接期间

我已经试过了

  • 验证 PC 是否检测到 XDS110ISO

  • 使用更新 XDS 固件 xdsdfu

  • 尝试了多种 JTAG 时钟速度 (1MHz、200kHz、100kHz)

  • 已检查电缆方向和连接

  • 已验证电路板电源是否存在

  • 重新创建.ccxml并使用了默认 TI 配置

  • 已在另一个 USB 端口/系统上尝试

尽管存在上述情况、CCS 始终无法与目标连接 SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)

问题

因为这块电路板不同 最近购买 并且在基本调试连接阶段失败、我担心是否:

  • 有一个 已知设置要求/跳线配置

  • a. 硬件问题 提供 EVM 或调试接口。

现在、我无法使用 TIEVM-MTR-HVINV 进行评估或开发。

公钥

请协助:

  1. 确认 正确的 JTAG/cJTAG 配置 TIEVM-MTR-HVINV 模块

  2. 不限 强制跳线或电源序列要求

  3. 有关诊断是否可能是的指导 电路板有缺陷

如果需要、可共享测试连接日志和 CCS 配置文件。

期待您的支持。

此致、
Satheesh Ramasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satheesh、

    您能否确认 F280013x 子板已连接到 TIEVM-MTR-HVINV 并正在接收 3.3V 电源?

    JTAG/cJTAG 开关可设置为 JTAG 或 cJTAG。

    如果连接到演示 GUI、则应将 SPI/UART 开关设置为 UART。

    将 JTAG 速度降至 1MHz 然后使用 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tida_010265_wminv\f280013x\targetConfigs 中的.ccxml 文件。  

    请注意、有两个.ccxml 文件:一个用于 JTAG、一个用于 cJTAG。 使用与 XDS110ISO-EVM 开关配置相对应的文件。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    是的、我已经验证了以下所有要点:

    • F280013x 子板已正确连接 TIEVM-MTR-HVINV、电路板 正确接收 3.3V 电压 (在测试点使用万用表在外部验证)。

    • a. 子板上的红色 LED 持续闪烁 、表示 MCU 已通电。

    • XDS110ISO-EVM 上的 IO_TGT_V LED 亮起 、确认目标电压检测。

    关于开关设置:

    • JTAG/cJTAG 开关 单个调试选项设置为 JTAG (请参阅随附的图片)。

    • SPI/UART 开关 设置为 UART (请参阅随附的图片)。

    我降低了 JTAG 速度至 1MHz 使用了建议的  JTAG 特定 .ccxml文件、   但是、行为保持不变、存在 没有改进 —CCS 在使用以下项进行测试连接期间仍然失败:  SC_ERR_PATH_BROKEN (-233)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satheesh、

    我在我这边使用 cJTAG 进行了测试。 您可以尝试一下吗?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    已尝试 cJTAG 建议的那样 可行 。 CCS 现已成功连接。
    感谢您的支持。