This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:我无法使扩展坞 TMDSCNCD28035 上的 GPIO 28 用作 RX

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617901/tmdscncd28035-i-cannot-get-gpio-28-on-the-docking-station-tmdscncd28035-to-work-as-rx

器件型号: TMDSCNCD28035
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

在 TMDSCNCD28035 扩展坞/ controlCARD 上、我无法在用作 RX 的扩展坞上获得 GPIO28 来接受由我传输给它的 RPI 驱动。 波形会失真。 显然、坞站上的某些东西排除了这种情况。 是否有另一个可以用于 RX 来调试串行消息的 GPIO 位?  

 

Bruce Miller

首席软件工程师

帕拉丁动力股份有限公司

(845) 891-4160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    让我查看文档并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    非常感谢您的耐心。  无法将 GPIO-28 用作 Rx 的原因很可能是因为开关 SW1 亮起 所以它一直处于逻辑高电平状态。 转动 SW1 数量 迷惑不解 以允许 将 GPIO-28 用作 GPIO。 我正在从信息表中的信息表添加说明:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035\R1_2\F2803xcontrolCARD_InfoSheet.pdf:

    如果无法正常工作、请尝试 GPIO7 引脚 76 上。