This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:F29 -内存设置 — 段位于不可写的内存区域中

Guru**** 3020950 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615804/codecomposer-f29---memory-setting---sections-falls-into-a-memory-region-that-is-not-writable

部件号: CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、F29H85X-UNIFLASH SOM

您好:

我编写了一个链接器命令文件、得到了以下错误:“C29xx_CPU1:loader:程序的一个或多个部分属于不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。“。

此错误会阻止使用 CCS 将软件加载到评估板上。

不过、我可以使用 UniFlash 下载此软件而不会遇到任何问题、然后我可以使用 CCS 调试此软件。

我查看了映射文件、还从 out 文件生成了一个十六进制文件、我还使用了“c29objdump.exe --full-contents “从 out 文件中提取信息。 此外、我在不可写的闪存区域中看不到任何内容。

因此、问题是:

1/为什么我可以使用 UniFlash 而不使用 CCS 下载软件?

2 错误消息表明程序的一个或多个部分属于不可写的内存区域、但我可以在哪里找到此消息所说的部分? 此信息是否存储在日志文件中? 否则、它应该在错误消息或错误消息引用的日志文件中指示各部分(地址,内容...) 这是落在为帮助用户而不可写的存储器区域中的

3/从那里,我如何识别这些部分作为 cmd 文件的审查,映射文件和 out 文件不允许找到问题?

谢谢你

Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 内部说明:请参阅我在 Thread 跟踪工具套件的注释中指向的客户文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是哪个 CCS 版本?

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我正在使用 CCS 20.4.0。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan、

    您使用的是哪款器件? F29P32、F29H85、F29P58?

    在 Uniflash 中、您可以尝试使用“Create session from Existing Target Configuration File“并选择用于 CCS 的文件吗? 使用此方法时、您是否仍然能够通过 Uniflash 成功编程?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我使用 F29H85(电路板 F29H85X-F29H85X-EVM SOM)。

    以下是 CCS 中使用的 F29H850TU9.ccxml 文件的内容、以及我根据请求在 UniFlash 中使用的文件内容:



     
      
      
       
       
       
       
       
        
       
      
     

    在此文件中、使用 UniFlash 进行下载可以继续正常工作。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan、

    我还有几个问题:

    • 导航至“CPU1 Properties“窗口后、您是否能够在“Categories"下“下拉菜单中看到“Flash Settings“菜单选项?
    • 您与设备的初始连接时是否会看到以下打印输出?
    • 您是否能够提供.out 和.map 文件? 如果没有、您能否提供链接器命令文件? 我将尝试重现此问题

    同时、您可以尝试执行以下步骤:

    1. 关闭 CCS 和 Uniflash
    2. 在 CCS 20.4 安装中、将 CCS_BASE/DebugServer/bin/FlashC2000v3.dll 重命名为 FlashC2000v3.dll.backup
    3. 然后、在 Uniflash 安装中、将 deskdb/content/TICloudAgent/win/ccs_base/DebugServer/bin/FlashC2000v3.dll 复制到 CCS 安装程序的 DebugServer/bin 文件夹中
    4. 启动 CCS 并尝试刷写程序

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    第一点:我与 Marlyn Rosales Castaneda 就另一个话题进行了联系、我们今天早些时候与她和她的一些同事举行了一次会议。 在这次会议上、我们还讨论了这一主题。 所以我在这里展示了这个问题。 他们没有找到解决方案。 唯一的建议是尝试使用最新版本的 CCS。

    现在、回到您的问题:

    • 我看不到“闪存设置“
    • 我在“初始连接“期间没有这些消息。 现在、这是我对“初始连接“的解释:我打开 CCS、点击“Debug",“,获得、获得初始连接。
      以下是我在“GEL Output“中收到的消息:

      以下是我在“Debug Output“中收到的消息:
    • 我向 Charlot 先生提供了不同的文件 (out、map、cmd...) 驱动器驱动程序下载。 所有这些文件都带有前缀“1615804-"。“。

    我尝试将 CCS 中的“FlashC2000v3.dll"替换“替换为 UniFlash 中的“FlashC2000v3.dll",“,但、但获得的结果相同。
    然后、我比较了 2 个 bin 文件夹、这些 dll 在 CCS 20.4.0 和 UniFlash 9.4.1 之间是相同的。

    我现在安装了 CCS 20.4.1 版、可以看到 FlashC2000v3.dll 与 CSS 20.4.0 和 UniFlash 9.4.1 中的栈不同。

    但是、结果是相同的、只是消息略有不同:

    是否创建了任何可以提供附加信息的日志文件、例如、位于不可写区域的地址?

    谢谢你

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 CCS 20.4.1 更新的 2 个补充要点:

    • 事实上、我不确定 “FlashC2000v3.dll"是否“是否不同、因为我重新进行了比较、现在它们是相同的。
    • 现在我看到菜单“Flash Settings“

    现在、非常令人困惑的部分:我刚刚重试调试软件(以便在 CCS 中下载)、然后运行正常。

    我不认为我在前一篇文章和这篇文章之间做了任何更改。

    或者,也许前一篇文章中的错误与初始问题无关。 如果是这种情况,那么我很想知道 CSS 20.4.1 中发生了什么变化,而 CSS 20.4.0 可以解释为什么错误消失了。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan、

    是否创建了任何可以提供附加信息的日志文件、例如、不可写区域中的地址?

    遗憾的是、没有一个日志文件列出了确切的违规段。 新的屏幕截图表明问题的这一部分已经解决 — CCS 现在会识别您的程序位于有效的存储器区域中、并尝试将其加载到闪存中。

    您遇到的第二个错误(安装 CCS 20.4.1 之后)指示器件可能处于错误状态。 通常、可以通过 XSRn 或切换以等待引导并擦除闪存来解决此问题。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan、

    如果是这种情况、我很想知道 CSS 20.4.1 中发生了什么变化、而 CSS 20.4.0 可以解释错误消失的原因。

    CCS 版本说明位于以下文件中: file:///C:/ti/ccs2040/ccs/doc/CCS_20.4.0_ReleaseNote.htm. 我已经安装了 CCS 20.4.1、但在此版本中假设相同。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的支持。

    Ronan