器件型号: F29H850TU
尊敬的 TI 团队:
我们已经开发了基于 F29 器件(修订版 A)的控制器、目前正处于最终测试阶段。
作为我们验证的一部分、我们正在运行重新启动压力测试、其中 F29 由外部 FPGA 重复复位。 F29 完全启动并运行时、我们有清晰的视觉指示(通过 LED 指示灯)。
在此测试期间、我们观察到一个间歇性问题:大约 200 次重置中有 1 次失败 。
发生故障时、F29 可能卡住或无法正常执行重置。
在一种这样的故障情况下、当器件处于这种无响应状态时、我们连接了 JTAG 调试器 而不触发额外的复位 。 连接时(无编程或加载符号)、我们收到了 安全错误违规 。
不过我们确实如此 未使用安全启动 我们不是有意设计安全应用、而是提供 虚拟 CERT 程序 位于闪存中。 在正常条件下、器件上电并运行时不会出现任何问题。
我们在失败期间捕获了几个寄存器的内容:
-
。 错误聚合器寄存器全部为零
-
由于安全违例、其他一些寄存器无法读取(原因不清楚)
- 下面是 我们可以读取的寄存器

我们希望获得的信息可以帮助确定此行为的根本原因、我们希望您能就此提供指导。
最好的、Eyal