This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:请求联合支持–ISO1050DUBR 的 CAN 通信问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, ISO1050, ISO1050EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618923/tms320f28379s-request-for-joint-support-can-communication-issue-with-iso1050dubr

器件型号: TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件: ISO1050、SN65HVD233、 ISO1050EVM

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前在使用 ISO1050DUBR 收发器时遇到 CAN 通信问题。

最初、我与 MCU (C2000) 支持团队讨论了这个问题。 同一软件可以在与 SN65HVD233 配合使用时正常工作、但不能与 ISO1050 配合使用、因此它们指示 MCU 配置和 CAN 控制器工作正常、并建议该问题可能与收发器端有关。

随后、我在隔离(收发器)支持团队工作。 经过多次迭代和波形审查后、他们得出结论:ISO1050 似乎运行正常、该问题可能与 MCU 端或系统级交互有关。

此时、问题仍未解决、并且根本原因尚未确定。 过去三个月来、我一直积极跟进这一问题。

我们现在正处于生产阶段、需要紧急解决、以便进一步开展工作。

我恳请协调一致的支持、以帮助确定根本原因并尽快提供解决方案。

作为参考、我附上了以前的讨论主题。

MCU 线程链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1595012/tms320f28379s-issue-with-can-communication-using-iso1050dubr-transceiver

 

隔离组链路 1: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1603275/iso1050-communication-issue-with-tms320f28379s-mcu-and-iso1050dubr-can-transceiver

隔离组链接 2: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1617518/iso1050-tms320f28379s-issue-with-can-communication-using-iso1050dubr-transceiver/6240975

感谢您的帮助。

此致、
Rajamurugan Kaleeswaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rajamurugan:

    您能否将 ISO1050 专家添加到此主题? 如果我们可以得到一个 ISO1050 电路板来与 F28379s 进行测试、那会很好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您能告诉我如何将 ISO1050 专家添加到此主题吗?

    我已就此与安德鲁先生谈过。 请告知我们如何继续。

    此致、
    Rajamurugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rajamurugan:

    我没有 Andrew 的联系信息。 请将此 e2e 主题转发给他、或将其添加到“通知“字段。 您能问他在哪里获取 ISO1050 EVM 示例吗?

    ISO1050EVM 评估板|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rajamurugan:

    我订购了一个 ISO1050 EVM。 我会在拿到电路板后进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    非常感谢您启动硬件准备和订购 ISO1050 EVM 进行仿真。 我衷心感谢你在这个问题上的支持和努力。

    有趣的是、我很高兴地通知您该问题现已解决。 ISO1050 在发送和接收方面均能正常工作。

    查看后 ISO1050EVM 评估板 相同的电路配置、我在 PCB 上复制了相同的电路配置。 实施这些更改后、通信便开始正常工作。

    经过数天的故障排除和压力后、这是一个很大的缓解因素。

    再次感谢您在此过程中的持续支持和指导。

    此致、
    Rajamurugan