This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:是否可以使用 TPS62901 提供 1.25V 电压?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62902, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1620889/f29h859tu-q1-can-use-tps62901-to-supply-1-25v

器件型号: F29H859TU-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62902 TPS62901

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户是设计 F29P329SM1RFSQ1 原理图、他们在我们的 SOM 板中找到、我们使用 TPS62902(最大电流为 2A)来提供 1.25V 电流

image.png

实际上、对于 F29P32、最大 1.25V 电流为 760mA、即使对于 F29H85、最大 1.25V 电流也为 820mA

image.png 

因此、他们想检查是否可以使用 TPS62901(最大电流为 1A)来提供 1.25V 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于最大电流在 800mA 范围内、因此建议将安全裕度最小值保持在 20%。 但为了构建稳健的设计、我们建议使用最大电流为 2A 的降压转换器。

    谢谢