This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 中的低功耗模式

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, MSPM0G3507, MSPM0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1615915/tms320f28377s-low-power-mode-in-tms320f28377s

器件型号: TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507

您好、

我们计划在我们的应用中使用 TMS320F28377S。

在我们的应用中、我们要求待机电流小于 500uA。  

我们的初始理解是、如果 MCU 进入休眠模式、则有效电流消耗会降低。

如果 MCU 中有任何其他低功耗模式、请指导我们并详细介绍如何进入低功耗模式。

此外、请告知我们 MCU 侧是否可实现 500uA 的待机电流。

 

此致、

Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    休眠模式是该器件上的最低功耗模式。 它是一种全局低功耗模式、可将电源电压选通到系统的大部分区域。 休眠本质上是一种具有远程唤醒功能的受控断电、可用于在长时间不活动期间节省电量。

    数据表中的表 6-8 说明了进入休眠模式时对系统的影响: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377s.pdf

    有关所有可用低功耗模式及其功能的更多信息、请参阅数据表:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377s.pdf

    和 TRM 第 3.10 章: https://www.ti.com/lit/ug/spruhx5i/spruhx5i.pdf

    200MHz SYSCLK 下的器件电流消耗如第 6.5.1 节所示。  部分中列出的电流值仅代表给定的测试条件、而不是可能的绝对最大值。 应用中的实际器件电流将随应用代码和引脚配置的不同而变化。  6.5.3 减少电流消耗部分展示了一些 减少器件电流消耗的方法。

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    感谢您的详细答复。 我们看了数据表和硬件手册。

    我们有以下疑问:

    ‑我们的要求是< 500µA SLEEP 模式电流、请确认 MCU 在 HIBERNATE 模式下的最低电流消耗。  

    2.根据参考手册、进入 HIB 模式需要将所有 I/O 配置为所需的隔离状态并禁用任何有源模拟模块。 除外 GPIO41 (HIB_WAKEUP) (保持活动状态)、所有其它引脚将与外部接口隔离。 请说明我们的理解是否正确。

    3.我们想了解 MCU 是否可通过 CAN/UART 接口的信号唤醒。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahaladh,

    1、休眠模式的典型电流消耗为 300uA、因此可满足您<500uA 的要求

    2.是的,这是正确的。  与时钟门控模式不同、HIB 没有真正的唤醒。 相反、GPIO41 变为 HIBWAKE、这是一个异步复位信号。 当引导 ROM 检测到 HIB 唤醒时、引导 ROM 会避免清除 M0 和 M1、并调用用户指定的 I/O 恢复功能。 为了防止内部和外部信号出现干扰、XRS 还在 HIB 期间生成一个 HIBWAKE 信号

    3.我需要验证 CAN/UART 是否具有用于 TMS320F28377S 的功能。 现在、请参阅以下 e2e 帖子: e2e.ti.com/.../wake-up-by-a-specific-can-message

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    感谢您的答复。

    我们还有以下问题...

    1.我们的要求是< 500µA  in sleep。  
    请确认[TMS320F28377S]在休眠模式下的最小和最大电流。 我们目前的理解为典型 1.1mA 、最大 8.25mA — 请验证这些数字在最深休眠状态下是否正确。

    根据数据表、即 HIB 模式电流
      典型电流 最大电流
    IDD 300uA 5mA
    IDDIO 750uA 2mA
    IDDA 5uA 75 μ A
    IDD3VFL 1uA 50uA
    总电流 1.1mA 8.25mA

    ‑休眠是否仅保持内核/始终保持域通电? 具体来说、如果 GPIO41 (HIB_WAKEUP) 组在 VDDIO 上、它是否以 HIB 中供电?
    ‑系统由电池供电,即使在 HIB 中也必须监控 VBAT。 请‑HIB 中是否提供始终为‑μ A/比较器的 ADC、或建议使用建议的低 μ A 功率方法来监测 VBAT 并生成唤醒事件。

    征求您对这方面的见解。

    此致、

    Prahaladh S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahaldh,

    感谢您联系我们。 请允许我花一些时间检查这些信息并回复您。 如果需要、我将联系设计团队以了解有关规格的更多详细信息。 感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahaldh,

    在进行全面分析后、我确定 C2000 MCU TMS320F28377S 可能无法满足您的应用在休眠模式下的< 500µA 要求。

    根据这些发现、我建议将 TI 的 MSP MCU 系列作为替代解决方案进行探索。 MSP 系列专为超低功耗应用而设计、可在低功耗工作模式下提供出色的功耗规格、因此可以更好地满足您的要求。

    为了确保您获得最准确和最全面的指导、我将与我们的 MSP 专家联系、他们可以根据您的特定需求提供详细的建议。 请留出几天时间让他们审核您的要求、并提供合适的选择。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahaladh:

    根据该主题的讨论、我认为您需要 MSPM0G 系列器件、因为它支持 CAN 接口。

    例如、以下是 MSPM0G3507 的电源电流特性:

    我们还提供了一个名为 MSPM0-SDK 的工具、可帮助您估算 MSPM0G 器件的功耗。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven & Owen:

    感谢您的详细答复。

    我们将查看详细信息并进行相应的操作。

    此致、

    Prahaladh S