部件号: F28E120SC
您好、
客户希望使用 PGA 进行电压和电流测量。 PGA 有一个 3:1 输入多路复用器。 开关时序的速度是多快?
对于电流测量、输入可以变为负值 (~–50mV)。 这是允许的吗? 最大负电压是多少?
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: F28E120SC
您好、
客户希望使用 PGA 进行电压和电流测量。 PGA 有一个 3:1 输入多路复用器。 开关时序的速度是多快?
对于电流测量、输入可以变为负值 (~–50mV)。 这是允许的吗? 最大负电压是多少?
此致、Holger
您好、Holger、
是否最大多路复用器切换时间为~20ns、对吧?
JC:正确、输入多路复用器的最大开关时间较差为 20ns
> 不支持负输入电压。
好的、已了解 PGA 不支持它。 但如果发生这种情况、会损害 PGA?
JC:包括 PGA 在内的模拟输入引脚都可以承受任何不低于 VSSA - 0.3V 的负输入而不会造成损坏。 低于 VSSA - 0.3V 的值(负电压越高)将损坏输入。
此致、
Joseph