This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:PGA 时序、电压

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621982/f28e120sc-pga-timing-voltage

部件号: F28E120SC

您好、
客户希望使用 PGA 进行电压和电流测量。 PGA 有一个 3:1 输入多路复用器。 开关时序的速度是多快?  

对于电流测量、输入可以变为负值 (~–50mV)。 这是允许的吗? 最大负电压是多少?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    根据增益设置、可达到的压摆率为 12V/us 至 58V/us。  这些是相对较快的开关压摆率。  PGA 仅支持轨到轨输入、这意味着仅允许 VSSA (0V) 到 VDDA 的输入。  不支持负输入电压。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    这些是相对较快的开关压摆率。
    因此、您只需关注压摆率。 引脚多路复用器开关时序不相关?

    > 不支持负输入电压。
    好的、明白。 PGA 不支持这种方法。 但如果发生这种情况、会损害 PGA 吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我正在与我们的设计团队核实多路复用器开关时间。  是、这也是相关的。  我们会在我有这些数据时随时通知您。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger。

    找到 PGA 输入多路复用器开关时间的验证数据。  在有限数量的器件上、整个温度范围内的开关时间小于 20ns。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:
    可以确定最大多路复用器开关值为~20ns、对吗?

    > 不支持负输入电压。
    好的、已了解 PGA 不支持它。 但如果发生这种情况、会损害 PGA 吗?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是否最大多路复用器切换时间为~20ns、对吧?

    JC:正确、输入多路复用器的最大开关时间较差为 20ns

    > 不支持负输入电压。
    好的、已了解 PGA 不支持它。 但如果发生这种情况、会损害 PGA?

    JC:包括 PGA 在内的模拟输入引脚都可以承受任何不低于 VSSA - 0.3V 的负输入而不会造成损坏。  低于 VSSA - 0.3V 的值(负电压越高)将损坏输入。

    此致、

    Joseph