This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:Code Composer Studio

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618147/f29h850tu-code-composer-studio

器件型号: F29H850TU

Code Composer Studio 有时会在初始化时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    您能否提供有关此情况何时发生的信息? 您可以通过按 Ctrl+R 热键重新启动 CCS 应用程序

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Peter Luong  
    打开工作区时出现此情况。 我尝试按 Ctrl+R 热键、但情况仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    您可能需要重新安装 CCS 安装程序。 如果在安装过程中遇到任何问题、您可以尝试禁用计算机上的任何防火墙或 AV、这可能会阻止安装程序正确安装文件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Peter Luong 
    即使在重新安装 CCS 后也会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    是否可以按 Ctrl+Shift+P 并键入“切换开发工具“。 更改为“Console"选项“选项卡

    然后、 重新启动 CCS 应用程序 (Ctrl+R)。 然后右键单击控制台、然后“另存为...“ 请提供日志文件

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Luong 
    这是 loge2e.ti.com/.../_2D00_1771942250868.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Luong 

    是否有任何更新? 我上传了日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    是否可以在将扩展名更改为.txt 时尝试重新上传? 尝试查看日志文件时出现禁止访问警告

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Peter Luong 

    e2e.ti.com/.../_2D00_1771942250868.txt

    Re 上载了.txt 格式的日志文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    日志文件的末尾会记录此问题

     2026-02-24T14:11:04.462Z 等待 CCS 服务器...的根信息
     
    为正确初始化 CCS、通常会出现以下消息、指示 CCS 已正确初始化
    连接到 CCS 服务器的根信息 — 准备好进行握手...
    根信息 CCS 服务器握手完成!
    应用程序应连接到计算机上的本地 Web 服务器。 某些器件具有 IT 提供的防火墙、可阻止这些操作、并阻止 CCS 提供与“入门“和“常见操作“以及其他一些 CCS 功能相关的网页。 我假设您没有看到这个页面在您这边,因为它? 我们很难重现此问题、因为我们的计算机当然不会阻止 TI 软件
    此致、
    彼得