This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:PMP23630 规格

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23630, PMP41081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621347/tms320f28p650dk-pmp23630-specification

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: PMP23630PMP41081

尊敬的 TI 团队:

我对 PMP23630 参考设计非常感兴趣、希望就其文档和技术实现提出一些问题。

您能否告诉我、何时预计公开发布测试报告和完整 BOM 等更详细的材料? 在此期间、我有一个关于搁置执行的技术问题。 根据当前可用的文档、我找不到任何关于保持功能的明确描述。 从电路板布局布线和可用照片可以看出、并联的六个大型电解电容器似乎既可以用作直流链路电容器、也可以用作保持能量存储。 此外、我想知道是否有意利用 LLC 转换器的宽频率工作范围来支持保持持续时间。

如果您能善意地确认这一理解是否正确、即使尚未提供详细的文档、我将非常感谢。 非常感谢您的支持。

此致、

Haneul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关此参考设计的文档和固件预计将在第二季度末在 TI.com 上提供。 同时我可以回答你的问题。  服务器 PSU PFC 和直流/直流级的保持能力对于在交流电源中断期间保持 10 至 20 毫秒以上的一致输出电压至关重要。 它们使系统可以在短暂的电压不足或在不重新启动的情况下传输至 UPS 电源、这对于数据完整性至关重要。 保持电容器(在大容量直流总线上)存储能量以维持此功能。

    选择电容器的方式是适应给定的尺寸;是的、电容器既用作 PFC 的直流链路、又用作交流中断期间的保持电路。 我们考虑减小这种尺寸的一些因素是更高的直流链路电压。 第一个是、尽管标称中间电压为 800V、但我们选择的总线电压为 900V、这可提供更高的储能、因为电容器能量是电压平方的函数。 另一个问题是、我们将电流模式控制用于 LLC、它可以实现相对于直接频率控制的出色线路/负载调节、因此我们可以允许直流母线电压低至 600V、并具有类似的性能。

    我希望这回答了您的问题。 请告诉我这是否合理。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    我可以再问一个问题吗?

    我想知道为什么在输出级使用电解电容器(总共 12 个、排列为每个输出 6 个)而不是薄膜电容器。

    我假设此选择可能与直流动态性能注意事项有关—正确吗?

    此外、我也对保持策略感到好奇。 保持能量似乎是在直流链路阶段实现的、而不是在输出端实现的。

    由于也可以在输出级添加能量缓冲区、因此我想知道选择链路级是否有具体原因。

    如果您对此有意见、我非常感谢您的见解。

    此致、
    Haneul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用电解电容器和陶瓷电容器的并联组合。   在 LLC 转换器输出上使用此组合将大型储能与低阻抗高频滤波相结合。  电解电容器提供存储能量所需的高电容值、以帮助满足服务器 PSU 应用中的严格负载瞬态响应要求。 它还可以滤除中频低纹波。 但是、电解电容器在较高的频率下会变得电感化、而陶瓷电容器在这些频率下保持低阻抗、从而有效降低高频电磁干扰 (EMI)、同时协助抑制 LLC FET 开关引起的高频纹波。

    我们发现、这种组合比薄膜电容器或陶瓷电容器单独具有成本效益。

    同样、这些电容组合选择只是为了照顾负载侧、在交流电源中断期间与保持无关。 保持责任仅限于直流链路电容、允许的直流链路电压变化和 LLC 的电流模式控制。  

    如您建议的、还有其他方法、例如在输出端或直流链路本身添加有源/无源电能缓冲器、但我们选择了上述方法、以便能够将转换器适应 PSU 架所需的尺寸。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    非常感谢您的详细和善良的解释。 感谢您抽出宝贵的时间和见解。

    如果可能、我想再问几个问题。

    1.联系方式
    如果可能、您能否分享一个可以联系您进行进一步技术讨论的电子邮件地址?

    2. LLC 工作模式
    除了保持条件外、LLC 级通常是否基于 PFM(频率调制)工作?

    3.电解电容器无 PSU 概念
    目前、我们正在研究一种无需使用 PSU 内电解电容器的 PSU 架构。

    根据 Diablo 400 规范:

    “在 Diablo 400 机架中的 AC/DC PSU 与机架外的下游 DC/DC 转换器之间添加系统分布式保持是可以接受的。“

    基于此概念、我们正在考虑一种 PSU 本身不包含电解电容器的设计、而是通过 CBU 或其他机架级储能等外部元件来满足保持要求。

    目标是通过从 PSU 模块中移除电解电容器来提高 PSU 工作温度能力并延长使用寿命。

    请您就这种方法是否可行提出意见 技术上可行 提供超高的功率密度。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Haneul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haneul,

    1.我已向您发送与该账户关联的电子邮件。 发送问题。 我将尽力回答这些问题。

    2. LLC:是的,它的 PFM(频率调制),但混合迟滞控制。 您可以参阅与参考设计 PMP41081 相关的 TI 应用手册

    3、有趣的概念,保持要求可以外包给 CBU/BBU ,你一定可以大幅减少电解电容器,但我不能完全确定,如果你能完全消除它考虑 PFC 操作。 但它绝对 有趣的方法,在追求这个,如果你有任何问题,请随时联系。

    此致、

    Sumit