This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-ADC-EVM SOM:刷写和调试问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1621129/f29h85x-som-evm-flashing-and-debugging-issue

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
主题中讨论的其他器件: HSEC180ADAPEVM、TMDSHSECDOCK、 XDS110ISO-EVM

您好:
我们使用 F29H85X-HSEC180ADAPEVM-EVM 来开发我们的工程、并包含所有必需的附加元件、例如 TMDSHSECDOCK、SOM 和 XDS110ISO-EVM。
我使用的是 CPU1 和 CPU3。

开始调试时、我的步骤如下所示:
1 — 启动无工程调试
2-CPU1“连接目标“
3-运行 — 加载程序-加载 CPU1.out  
4 - Run CPU1 — 它会停止并通过 ICP 等待 CPU3
5- CPU3 连接目标
6:运行 — 加载符号- LoadCPU3.out
7 — 运行 CPU3 并运行 CPU1。

现在、虽然这个序列有时可以正常工作、但当我尝试重新启动这个序列时、可能会弹出错误、如附加的屏幕截图。

image.png

出现此 screnshot 后、IDE 没有出现任何问题。

然后、我需要关闭 IDE、移除并重新连接扩展坞和 XDS110ISO-EVM 电源连接。 即便如此、有时我需要重新启动整个窗口才能成功地再次调试。

我不确定这里的问题是什么、但这会显著影响研究、因为我们无法专注于我们的 SW 相关问题、因为我们无法连接器件!!!

我已经多次将 CCS 12.6 用于 F28 系列器件、但没有发生类似的情况。

请帮助我们。